This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5017:LM5017有问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617748/webench-tools-lm5017-problem-to-lm5017

器件型号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我们直接为 LM5017引脚2 IC 提供72V DC 输入电压时
将会突发。
根据制造商数据表、它在7.5V 至100V 输入电压范围内运行、因此、
为什么会发生这种情况?

我将为您附上原理图、以供参考 PLZ Find、并尽早为我提供解决该问题的方案、

谢谢你。


e2e.ti.com/.../problem-to-lm50170001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、Vin 故障表明电气过载(EOD)。 这是因为瞬态条件会导致 VIN 在器件引脚上过冲。 请确保您的布局设计的方式使 Cin Ceramic 非常靠近 IC。 我还注意到、Cin 陶瓷电容仅为0.1uF? 我想知道33uF 是不是陶瓷电容器、是否靠近 IC 的引脚? 否则、我会将 Cin 电容器的值增大到2.2uF、并确保其位于器件的 Vin 和 GND 旁边。
    此外、到电路板的电缆不会增加电感、因此输入会过冲、为了防止这种情况、您可以添加一个阻尼电容器、该电容器将是电解电容、例如150uF、ESR 为~0.5 Ω 至1 Ω? 该电容将抑制输入过冲、并在 Vin 瞬态时最大程度地减小输入电压的过冲。

    希望这对您有所帮助?

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将处理这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) Cin 电容0.1uf (SMD 1206)靠近 IC、位于引脚1和2之间。
    2) 33 μ F 电容是电容值为33uF/250V 的电解电容。

    3) 3)不需要阻尼电容、因为不会产生电感。  

    plz 回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ravi、

    您的输出电流要求是什么?

    我建议您对您的 schmatic 进行以下修改并重新测试。

    1. C26 -制造1uF
    2. L2 -选择220uH,Isat >1.3A
    3.如果使用3型纹波注入
    (i)将 C23改为3.3nF
    ㈡将 R62改为0hom


    此致、

    David。