This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:模拟比较器问题

Guru**** 2392375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617956/ucd3138-analog-comparator-issue

器件型号:UCD3138

尊敬的所有人:

我尝试配置模拟比较器以实现过流保护、但我遇到了一些问题。 以下是我测试的步骤。

我配置了 FaultMux 寄存器。 我使用外部电源为相应的 ADC 引脚提供电压。 当电压低于阈值时、PWM 开启且高于阈值、PWM 关闭。 这意味着我的配置正常。

下面是配置:

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_B_THRESH = 85;

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_EN = 1;//启用模拟比较器

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_B_SEL = 0;//将模拟比较器 B 的基准配置为 ACOMP_B_THRESH

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_B_POL = 1;//检测到事件时比较器的极性。FaultMuxRegs.DPWM0FLTABDET.bit.ACOMP_B_EN = 1;

FaultMuxRegs.DPWM0FLTADDET.bit.ACOMP_B_EN = 1;

Dpwm0Regs.DPWMFLTCTRL.bit.ALL_FAULT_EN = 1;

Dpwm0Regs.DPWMFLTCTRL.bit.AB_MAX_COUNT = 4;

2.我测试了双向电流感测放大器。 电流感应放大器的输出与模拟比较器之间没有连接。 当我的转换器运行时、我检查了电流感应放大器的输出、它工作正常。 我的意思是、当没有电流流动时、它提供了1.25V 的偏移。 我在电流方面对其进行了双向测试、并提供了正确的输出。 所以这里没有问题。

我连接了电流感应放大器和模拟比较器的输出、但我注释了最后两行 DPWM0Regs 行。 如下所示。 同样没有问题。 我再次得到1.25V 偏移、当我操作转换器时、将获取适当的输出值。

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_B_THRESH = 85;

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_EN = 1;//启用模拟比较器

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_B_SEL = 0;//将模拟比较器 B 的基准配置为 ACOMP_B_THRESH

FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_B_POL = 1;//检测到事件时比较器的极性。FaultMuxRegs.DPWM0FLTABDET.bit.ACOMP_B_EN = 1;

FaultMuxRegs.DPWM0FLTADDET.bit.ACOMP_B_EN = 1;

//Dpwm0Regs.DPWMFLTCLL.bit.ALL_FAULT_EN = 1;

//Dpwm0Regs.DPWMFLTCLL.bit.AB_MAX_COUNT = 4;

在最后一步中、上一步中的注释行未注释、电流感测放大器和模拟比较器的连接仍然存在。 当我只向电流感应放大器供电而不向转换器供电时、电流感应放大器的输出突然跳至4V、所有 PWM 都关闭。  

是配置问题还是由电流感应放大器引起的问题?

如果有人帮助我、我将不胜感激。 非常感谢您的参与。

此致、

Merih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对 ADC 引脚或任何引脚施加高电压、结果将无法预测、并且可能会损坏 UCD。 UCD 不会输出 4伏电压、它必须由电流源放大器引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、它被写为4V 实际上是最大额定值、但幸运的是 UCD 仍然工作。

    我解决了这个问题。 我不知道确切的4V 原因、但我意识到当我不下载固件时存在4V。 我提供了电源并获得了4V 电压、但当我下载固件时、它会返回到我的电流感应放大器偏移。

    此致、
    Merih
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要指望所有器件在4伏电压下可靠工作。  当然、也有很多变化、更不用说随着时间和温度的变化、这肯定不能保证。