This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:请告诉我您推荐的器件

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618210/tps22913-please-tell-me-your-recommend-device

器件型号:TPS22913
主题中讨论的其他器件:TPS22910A

是否有任何推荐的器件规格与 TPS22913B 相似、但具有低电平有效使能端?

要求:

 上升时间:约70uS

 Ron            :约60米欧姆

 输出电流: 约为1A 至2A

但   低电平有效使能

哪款器件最靠近 TPS22913B?

最恰当的考虑

Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamane、

    我们最近发布的器件是 TPS22910A、但该器件的上升时间要快得多、小于10us。

    我们还推出了 TPS22916CL (此处为数据表)、该器件为低电平有效、上升时间大于1ms。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius