This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:不需要 AOLD

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617970/bq40z50-r1-donot-want-the-aold

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好

我正在使用 BQ40Z50-R1、我不想使用 AOLD、如何在 BQ Studio 中设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以禁用状态寄存器中的硬件保护标志设置、但不能禁用 FET 功能。 必须设置感应电阻器和保护阈值以支持您的最大电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx。 您能告诉我如何设置状态寄存器吗? 之后,当电流超过阈值时,XDSG 没有置位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 bqStudio 的"Data Memory"屏幕的"Settings"部分下的"Protections 寄存器"中设置与要报告的故障相对应的位。 AOLD 是四个保护寄存器中的一个选项。 如果故障发生、这将允许状态寄存器中的 AOLD 标志置位。 如果发生放电电流故障并且 DSG FET 被禁用、则 XDSG 标志应该被置位。