This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQStudio 无法识别任何器件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618283/ev2400-bqstudio-will-not-recognize-any-part

器件型号:EV2400
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50、我运行的是64位专业版 Windows 7。 某些 USB 端口不会安装 EV2400的驱动程序(将设备插入端口时出现错误、无法从设备管理器更新或重新安装驱动程序)。 其他端口将显示 EV2400已成功安装、但 BQstudio 将无法识别其已连接、无法检测电量监测计、如果我手动告诉电量监测计已连接到电量监测计、则无法与电量监测计连接。 我在多个 EV2400和 BQ40z50的多个评估板上看到了这个问题。 是否有 EV2400驱动程序的链接、以便我可以手动安装它们、而不是依靠 BQstudio 软件为我安装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:我已确定问题。 事实证明我的 USB 电缆有缺陷。 我尝试了另一根电缆、现在两个 EV2400都按预期工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV2400使用已安装的 Windows 驱动程序、使用 bqStudio 时不需要其他更新。 您可以尝试将 EV2400固件更新为 v18、更新程序可在 EV2400网站上找到。 以下是另一个链接、其中包含的信息已帮助其他用户。

    e2e.ti.com/.../146290