This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:图腾柱 PFC 的 DPWM 模块配置

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617368/ucd3138-configuration-of-dpwm-module-for-totem-pole-pfc

器件型号:UCD3138

大家好、

目前,我有一个较为复杂的问题,希望能够以可理解的方式描述这项任务。

对于采用 UCD3138的图腾柱 PFC、我正在寻找一种能够正确配置 DPWM 模块的解决方案。
-在 DPWM1B 上驱动 FET S1
-在 DPWM1A 上驱动 FET S2

正半波:
在正半波中、FET S1作为开关元件运行、为线圈充电(绿色路径)。 FET S2应作为理想二极管运行、以将充电能量输送到电容器(红色路径)。

问题:
在这里、我认为 DPWM 正常模式是合适的。 滤波器负载作用于 DPWM 输出 A。但是、DPWM 输出 B 必须在零电流检测期间提前关闭、而不仅仅是在事件4中。 我如何认识到这一点?

负半波:
在负半波中、FET 替换了它们的功能:FET S2作为开关元件运行、为线圈提供能量(绿色路径)。 FET S1应作为理想二极管运行、以便将充电能量输送到电容器(红色路径)。

问题:
在我看来、DPWM 前沿模式是合适的。 但是、滤波器占空比必须作用于 DPWM 输出 B、但仍会影响 DPWM 输出 A。此外、零电流检测情况下、DPWM 输出 A 必须过早关闭、而不仅仅是在事件1。  

是否有办法设置 DPWM1模块、以便实现上述过程?  我该怎么做?

感谢您的帮助!!!

请注意、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您几乎已经知道了。  机密是 DPWMCTRL0中的多路复用器内部位。  在两个 INTRA_MUX 位字段中放置3、它将在另一个方向上使用 DPWM A 切换 DPWM B。  很显然、在过零时执行它、并在您执行它的同时将 DPWM 置于 GPIO 模式、使其进入低电平状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您的快速回复和帮助。 不幸的是、我目前无法处理我的项目、因为我有假期(这是一个奢侈的问题!)。 之后、我必须切换到另一个项目。 但我将尽快测试这些设置。

    此致、
    Andreas