This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:适用于15节串联锂离子电池的 BMS 应用

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618252/bq34z100-g1-bms-application-for-15-series-li-ion-battery

器件型号:BQ34Z100-G1

您好:

我想检查 bq34z100-G1的应用、目前 EVM 的设计最大为48V

我们的客户希望将其用作15节串联电池、电池组的电压高达63V (15*4.2V)。  

我是否 可以知道如何在 EVM 上设置参数、或者在这种情况下可以共享任何公共参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数外部组件应该可以、但当 FET 关闭时、您应该检查 Q4上的 VDS。 FET 的额定电压仅为50V、因此可能需要更换。 Q3和 Q8也可能会出现功率耗散问题、尤其是在使用 LED 时。 您将需要更新 R1/R26/R27分压器中的一个电阻器、以更新 BAT 感测阈值。 公式位于数据表中。 数据闪存更新将遵循与使用较低电压堆栈相同的指南、但串联电池节数将设置为15。