This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:不传输15W (12V 输出接收器)、仅传输<5W (5V 输出接收器)

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617949/bq501210-does-not-transfer-15w-12vout-receiver-only-5w-5vout-receiver

器件型号:BQ501210
主题中讨论的其他器件: BQ51025

您好!

我们自己的 bq501210无线充电器设计出了问题。 我们的设计与 EVM 板非常相似。
我们的问题是、当我们将其与 IDT 15W 接收器配对时、它仅传输2-4W、而接收器仅产生5V 输出。

使用 EVM 板、一切都很完美、我们在接收器处得到了12V 的输出。
模式可能从15W 切换到5W?
我们排除了 EVM 电路的某些部分。 例如、具有 D-和 D+电阻器的 USB 设备。 但我们在 EVM 板上测试了此更改、它仍然有效。
这会产生影响吗?
47µ 10µ 电容器的值等小东西、但仅将它们交换、例如、1 μ F 与5 μ F。 应该可以吗?
电路的哪些部分对于这种不同的传输模式至关重要? 是否有某些值负责不同的传输模式?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这可能是 FOD ckt--如果 FOD 不工作或禁用,bq501210将不会进入15W,而是保持5W 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢、什么是"ckt"? 我们已经检查了 FOD。 FOD 工作、还能识别金属等异物。

    电阻器的值与 EVM 板中的值相同。

    还有什么可能出错的呢?

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    检查绿色 LED 是否处于快速闪烁(15W)或慢速闪烁(5W)功率传输模式、请参阅数据表中的表3。

    8月16日更新--快速 闪烁将仅适用于 bq51025和10W 模式下的操作。   bq51025的缓慢闪烁也表示低功耗5W 模式。  使用 WPC 1.2 RX 时 、LED 将仅缓慢闪烁、与 输出功率无关。
     
    FOD 电路将为 R8、R16、R47和 R48。 电路的输入将是引脚5的电流感应、引脚63的电压感应。
    15W 时、输入电压应为15V 至19V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绿色 LED 快速闪烁。 您提到的所有电阻器都在电路中、这一点应该起作用。

    引脚5和引脚63连接到正确的位置。 保持这条线路非常短是否重要?

    它们并不是很长、但可能比 EVM 中的时间长一些。

    关于这个问题还有什么其他重要事项?

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们遇到了问题、这是我们的错误。
    我们在 PWR_UP 处选择了错误的二极管 D11。 PWR_UP 引脚上的电压过高、损坏了 IC。
    感谢您的帮助!

    此致
    Jens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。

    我们能够传输>10W 的功率,但 LED 指示灯不会快速闪烁。

    在10W 模式下与 bq51025配合使用或与其他 WPC 1.2.2兼容的接收器配合使用时、它是否仅快速闪烁?

    原因表3的索引(1)在与 bq51025配合使用时显示。

    例如、IDT P9221、我们可以传输超过10W 的功率、但它不会快速闪烁。

    提前感谢您。

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。
    快速闪烁仅适用于10W 模式下的 bq51025。 我已修改了先前的帖子。