This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565DBVR 功耗

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617931/tlv62565-tlv62565dbvr-power-consumption

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62568

您好、先生、

我的客户在其系统上使用具有3、3V 输出的 TLV62565DBVR。

当 Vin=3.8V 且 Vout=3.3V 时、TLV62565的功耗将约为 uA 电平。

当 Vin=3.5V 且 Vout=3.3V 时、TLV62565的功耗大约为2mA。

客户想知道 当输入电压=3.5V 时、TLV62565的功耗为什么会增加。

在输入电压=3.5V 时、是否有任何降低功耗的方法?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是可以有如此大变化的输入电源? 如 D/S 中所述、TLV62565不支持100%模式、因此如果 Vin 非常接近 Vout、则可能不是一种好的解决方案。

    当运行在接近100%模式下并且对于任何运行在100%模式下的器件、流耗总是更高的。 这是因为器件仍在开关(PWM 或高侧在100%模式下始终打开)。 有关 IQ 的说明、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slyt412.pdf

    最后、我们推出了新的 TLV62568/9、该器件具有引脚对引脚的特性、并且支持100%模式。 建议使用这些方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的帮助。

    谢谢、
    Patrick