This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:布局审查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617397/lm2576-layout-review

器件型号:LM2576

尊敬的先生:

我们希望尽早验证 LM2576可调直流稳压器的布局。 由于我们将在汽车应用中使用此产品、因此它应该能够正常工作、它应该通过 EMI-EMC 测试等、并且应该能够在 too.e2e.ti.com/.../regulator-lm2576-layout.docx 的正常条件下正常工作

此致

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有几个意见
    1) 1)使输入电容器更靠近引脚1
    2) 2)使引脚2走线在输出与电感器之间短路。 因为该迹线正在切换、所以您希望它使节点尽可能小、从而不会辐射 EMI
    3) 3)您是否使用了 EMI 滤波器?

    下面是一些有关 EMI 的有用应用手册
    www.ti.com/.../snva638a.pdf

    www.ti.com/.../snva489c.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会在 GND 引脚上使用散热过孔。  我会使用实心接地连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    是的、我们在电源输入端使用 T 滤波器。

    请查找本设计中使用的随附原理图。 D90是 TVS 二极管 SM15T39CA。

    此致、

    Yogesh