This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:关于瞬态额定值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618152/tps65094-about-transient-rating

器件型号:TPS65094

关于 TPS65094、数据表 P10描述了以下 SW 和 LX 最大额定值。

・LX:-2V_min (<20ns)

・SW:-5V_min (<5ns)

 最小电压和瞬态时间是否存在关系?

客户希望在 SW:-1.4V_min (10ns)条件下检查 OK 或 NG。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、
    非常感谢您验证这一点。 在这种情况下、术语"瞬态"并不是指负载或线路瞬态或开关斜率、而是意味着仅在几纳秒的短暂时间内支持此条件。 例如、当 HS-FET 关断时、开关节点将短暂地看到负电压、因为 LS 的体二极管将导通。 SW 将暂时显示大约一个二极管正向压降、直到 Ls-FET 导通(在该部件的额定电压下、它可能是两个串联的 FET /体二极管)。 这是正常(不可避免)行为。 但是、体二极管不适合永久电流导通、因此不得暴露在该振幅的永久(或长期)负电压下。 较高(即较高的负电压)、即使在很短的时间内也可能损坏 ESD 结构、必须加以避免。
    您将注意到、这些引脚的建议额定值中的-1V 额定值没有有关时序限制的脚注、因此可以永久施加此电压而不会造成损坏。
    此致、
    弗兰克