This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:Rx 线圈设计

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616198/bq51013b-design-of-rx-coil

器件型号:BQ51013B

你好!

我正在为起搏器设计无线充电单元。

我已经使用 Rx 线圈- Vishay (iwas -4832FF-50 48mm×32mm)设计了它、这是数据表中提到的线圈之一。 但是、现在我需要将电路紧凑、以便考虑改用更小的 Rx 线圈。

除了数据表本身中提到的线圈之外,我不确定应该如何选择线圈的电感(LS)、DCR、Q 参数。

示例:如果我使用此 TDK Rx 部件 WR221230-36M8-G  

尺寸- 22mm×12mm |厚度0.87mm

电感- 27.9uH (1Vrm/100kHz 时)

DCR      -1.21.  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 E2E 论坛发帖、感谢您关注无线电源。

    对于生命攸关的医疗设备(如起搏器)中的 TI 组件、需要特殊授权。 在此应用中使用 bq51013B 需要与线圈设计分开处理。

    关于线圈设计的技术问题、它取决于多个因素。
    1)线圈到线圈的距离和对齐—线圈之间较低的耦合因子(k)会使启动功率传输(启动)变得更难、还会降低系统增益、从而降低效率。 耦合因子随线圈间(Z)距离和 X-Y 对齐而减小。 对于采用较大(EVM)线圈的 Qi 系统、最大 Z 距离为5mm、X–Y 半径约为10mm
    2)线圈尺寸(通常为 RX)—随着线圈尺寸减小、耦合因子将因 RX 和 TX 线圈之间的比率而减小。 此外、随着 Z 距离的增加、X-Y 距离的性能也会降低。
    3)线圈中的电流—对于5W 应用、线圈电流将为1A、这需要具有与 EVM 线圈类似的 DCR 线圈。 但是、随着输出功率的降低、可以容忍较低的 DCR、但 TDK 线圈具有1.21欧姆的电阻、这看起来很高、因此电流需要较低。
    4)为了抵消增加的耦合因子、可以使用更高的 RX 线圈电感、TDK 线圈的方向为27.9uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill!
    答案很有帮助!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill!

    对齐 Rx 和 Tx 的最佳方法是什么?

    1.位于两个线圈之间的2个线圈的每个芯?

    2.我是否需要考虑绕组方向是否对齐? (均应为顺时针/逆时针)

    谢谢!