This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:无法充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618131/bq25895-can-not-charge

器件型号:BQ25895

大家好

这是原理图

VBUS=5V、 SYS 引脚为 MCU 供电

客户发现问题。 CE=LOW CHG_CONFIG=1 bq25895无法为电池充电。 IIN=20mA

因此、我要求客户进行 一些测试

SYS 引脚为开路负载且无电池

VIN=5V、则会发现 VSYs=3.667、VBAT=0.15V

然后插入电池、Vsys=3.870 VBAT=3.806 Iin=10mA

这是软件硬件表单

您能不能分享一些意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMID 是降压转换器的输入。 缺少关键输入 PMID 电容器-建议使用8.2uF 电容器。 VBAT = 0.15V、无电池意味着电池 FET Q4关闭、充电被禁用。 NTC 网络连接到什么以及 TS 引脚电压? 是否存在任何故障情况?