This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:过热保护

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021, LM26, TMP709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617667/lm5021-over-temperature-protection

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: LM26TMP709

您好!
我们将检查 LM5021中的一些保护功能。

LM5021是否具有过热保护?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    勺子、

    LM5021没有任何内部过热关断功能。

    但是、通过下拉 SS (软启动)引脚、可轻松将外部过热连接到 LM5021。 这将禁用 PWM、当过热情况消失时、PWM 将通过软启动引脚重新启动。

    您可以考虑使用几个具有开漏下拉电阻的 TI 外部温度开关、这些开关可以直接连接到 SS 引脚、例如 TMP709或 LM26。

    您可以在此处浏览可用的温度开关:
    www.ti.com/.../temperature-switches-thermostats-products.page



    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard、
    非常感谢!