This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:TPS54325上的压降以及 VFB 引脚的一些困惑

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617900/tps54325-voltage-drop-on-tps54325-and-some-confusions-about-the-vfb-pin

器件型号:TPS54325

我有一位客户使用 TPS54325转换电压。 原理图如图1所示。

条件为 Vin=5V、Vout=1.5V、电压仅为 CPU 供电。 降压转换器的输出电容器超过60uF。

客户发现有时会出现压降、有时电压将为1.352V 或其他电压、并使其 CPU 复位。 客户告知 Vo 和 VFB 短接一个传感器时、Vo 上升速度很慢、输出电压正常需要7个小时。 那么、我执行相同的测试。

这就是问题、当电源接通时、我用一根导线将 Vo 和 VFB 连接一秒钟、然后将其断开。 Vo 将非常缓慢地上升、将输出电压从1.29V 变为1.415V 将需要大约4小时。 SW (通道1)和 Vo (通道2)的波形如图2所示。 我们可以看到、Vo 不是1.5V、SW 的开关频率不是700kHz、而是2.26MHz。 当我重置电源并且 Vo 正常时、如图3所示。

因此我更改了 TPS54325、并直接将 Vo 和 VFB 短接。 但输出不是0.765V、如图3所示。 我对原因感到困惑。

图1中选择的组件是否正确?

以及图2和图4是如何发生的?

为什么频率和 Vref 不稳定?

图1原理图和负载

图2 SW (通道1)和 Vo (通道2)、Vo 和 VFB 的波形短一秒、VFB 不是0.765

图3 SW (通道1)和 Vo (通道2)的波形、重置电源、 VFB 为0.765

图4 SW (通道1)和 Vo (通道2)的波形更改了 TPS54325、Vo 和 VFB 短路、 VFB 不是0.765

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    原理图是可以的。 其问题应来自该器件的 OVP 锁存功能。 当您将 Vo 和 FB 短路时、FB 将检测 OVP 并将低侧 FET 锁通。 您的负载应该有一些特殊的东西、并且它可能是一个潜在的来源。 输出电容器将持续放电、电感器电流将反向、LSFET 将灌入电流。 该器件具有灌电流限制。 当灌电流限制达到时、器件将强制 HSFET 开启。 由于它仍处于锁存模式、HSFET 将仅在最短导通时间内处于打开状态、然后 LSFET 将再次导通、直到灌电流限制再次达到。 该器件未进行调节、因为它在低侧灌电流限制附近反弹。 这就是您看到高频和长期输出超出稳压范围的原因。 当输入电源复位且锁存复位时、问题消失。 问题应该出在您的负载上。 负载具有较长的拉电流能力。

    同时、我的问题是、为什么客户在 Vo 和 FB 短路上进行测试? 它与原始压降问题有何关系? 还有其他问题可能导致这个问题吗? 谢谢!

    最棒的

    Anthony