This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:设计调试/布局辅助

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618109/lm3150-design-debuging-layout-assistance

器件型号:LM3150

您好!

我正在使用 LM3150进行设计。 我在下面附上了原理图/布局和示波器截图以及 webench 设计报告。 我假设我的布局有问题、但在旋转另一个版本进行一些更改之前、我希望获得一些帮助。

该设计应使用纹波注入电路、BOM 与 webench 报告相匹配。 然而、当施加任何种类的负载时、输出稳压高达7-8V、变得难以置信的噪声、我可以听到稳压器的声音。 我只能通过完全关闭稳压器来重置稳压器。 我发现、设计的唯一工作方式是完全拆下注塑回路。 我获得适当的5V 输出、但存在明显的纹波。 我假设我的布局存在问题、因为开关节点也很嘈杂。  

我还尝试使用相同的设计、仅使用 CFF 电容器、使用68uF 而不是100uF 输出电容器(根据 webench)、并遇到类似的问题。

原理图:

布局:

示波器捕获(无注入电路):

通道1:输入电压
通道2:输出电压
通道3:SW 节点

我将移除电感器下方的接地覆铜、并尝试将 FET 和电感器稍微移向 IC、以尝试缩短走线/覆铜长度。 我还假设我从开关节点到 IC 的连接是平庸的、我想对此进行改进。  

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否显示输入电容器 C1、C2、C3、C4、C5等的位置? 这些输入电容器和 FET 应形成紧密的环路。

    我可以看到、即使没有纹波注入电路、您的开关节点也会出现振荡。 只要输出端有足够的纹波、就可以移除注入电路。 您可以尝试移除所有陶瓷输出电容器、并使用具有足够 ESR 的铝电解电容器来产生一些纹波。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硅屏幕很难看到、覆铜在 kicad 中、这是一个更好的视图。 我可以尝试原设计中使用的铝电解电容器、看看会发生什么情况。 目前、该设计中未组装 C10。 我将看到这是否会改善输出上的噪声。 现在您可以看到组件的实际位置、布局通常是如何的?  

    谢谢