This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:TPS61222

Guru**** 2572275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617987/tps61222-tps61222

器件型号:TPS61222

Hİ 团队、

我尝试使用 Booster TPS61222从1.2V 镍氢电池生成5V 电源、  

但在没有负载的情况 下、当电路负载(10mA 及更高)时、Vout 电压会下降(从5V 降至低于4V)、Vout 为5V。

我使用了数据表中所示的电路:

这是我在下面的 PCB 布局。 我检查了任何连接。

 

请帮我解决这个问题、我 期待您的建议。

谢谢你