This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:重新编程固件-连接中断

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618055/bq34110-reprogramming-firmware---lost-connection

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400
  1. 我从一个为我的2节锂离子电池设计配置了其寄存器的电路板创建了一个图像文件。
  2. 使用该映像文件和 Battery Management Studio 的"Programming"选项卡、我尝试对尚未配置的新板进行编程。
  3. 在没有任何错误提示的编程完成后、我不再能够与芯片通信。

我可以在此处找到 bq34110的固件( )。

有哪些文档可用于将无响应的电量监测计重新编程为出厂默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对为编程默认 srec 而提取的固件进行编程时、需要遵循相同的步骤。 编程后、请确保点击"execute"按钮、使器件脱离 ROM 模式进入固件模式。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果重新编程后未能单击"execute (执行)"、我有哪些选项用于设备恢复?
    使用 EV2300和 bq34110时是否存在任何已知问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击执行将使其返回固件模式。 如果您不单击、它将一直保持在 ROM 模式、直到您单击它。

    bq34110没有已知问题。 对于 EV2300、您使用的是固件版本。 已知使用 EV2300的早期固件版本对 IC 进行编程可使监测计实现砖型设计。 确保您使用的是固件 v 3.1m 或3.1r

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 EV2300具有3.1.c. 我相信我已经了解到、为了更新 EV2300上的固件、我需要将其中两个连接在一起。 是这样吗?
    我找到了此相关主题: e2e.ti.com/.../1961671。
    在哪里可以找到最新的 EV2300固件?
    我只能在 http://www.ti.com/tool/ev2300上看到 Windows 驱动程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、恢复无响应的 bq34110有哪些选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这确实是使您的 IC 感到惊慌的原因。 例如、使用版本3.1c 进行编程、我已经多次遇到了 SEN。 您将需要两个 EV2300来更新器件、尽管 EV2300的 e2e 帖子链接未打开、但我相信这是最新版本。

    我再次将其附在这里、以防万一。

    e2e.ti.com/.../7103.EV2300FWUpdater.zip

    遗憾的是、对于您的砖砌器件、您必须更换 IC。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、这个主题的最后一个问题。
    读操作或写操作的损坏是什么?
    换句话说、我能否使用从 v3.1.c EV2300读取的映像并使用 EV2400或重新编程的 EV2300对其进行编程?

    我刚刚收到了最新的 EV2400、这就是我将来要使用的器件、但如果能在 EV2300的勘误表中找到此信息、那将会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的不知道腐败在哪里。 但不能、我相信您不能将读取的图像与3.1c 一起使用。 如果您有几个 bq34110 IC、则可以尝试、以防被编程的单元再次出现故障。 我认为这是因为我有其他客户报告了与您相同的问题、他们向我发送了他们的建议。 当我在我的 EVM 上对他们的 srec 进行编程时、即使我使用的是 ev2400、它也会被欺骗。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时帮助!

    Steve