This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:设置迹线电阻时出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616622/bq27426-issues-when-setting-trace-resistance

器件型号:BQ27426

您好!

我正在设计一个将 BQ27426用作电池电量监测计的设计。 由于10000mAh 电池和电路板之间的导线有点长、这会导致较大(>3A)电流上的较大压降、因此我尝试将 IT 配置子类(偏移75)中的布线电阻参数设置为110m Ω、这是我们的串联电阻。 但是、在执行放电测试时、我遇到了一些奇怪的行为: 在电量监测计测量-3500mA 的电流和大约50%的充电状态(并下降)后、尽管电池电压和电流保持不变、充电状态(以及估计剩余电量)突然跳至99%。 电池温度由主机设置并固定在25 C、因此不能这样做。

我是否可以采取任何措施来解决此问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Nicol
    -布线电阻参数的单位为4mohms。 因此、110m Ω 布线电阻将为~28m Ω。

    然后再进一步
    -根据设计容量/默认设计容量的因素调整布线电阻。 或
    -将默认设计容量设置为与电池的设计容量相等、则无需进行扩展。

    然后运行学习周期、查看您是否更新了电阻表、并查看问题是否消失

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我不知道布线电阻的单位是4m Ω、因为 TRM 中未指定该值、我尝试一下。

    我不知道缩放这些参数意味着什么、那么如何寻找电阻为120m Ω 且最大输出电流为4A 的3.85V 10000mAh 电池? 通过执行此调节、我将获得什么好处?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的布线电阻将为120/4=30m Ω。

    在数据闪存中、您可以将30编程为布线电阻、将默认设计容量设为10000、将设计容量设为10000

    或迹线电阻将设置为30/(设计容量/默认设计容量)

    执行此缩放可使算法在进行计算时正确实现布线电阻

    谢谢
    Onyx