This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:适用于 BQ24166的电量监测计 IC

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166, BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617717/bq24166-fuel-gauge-ic-for-bq24166

器件型号:BQ24166
主题中讨论的其他器件: BQ27320

BQ24166电池充电器 IC 应使用哪种电池电量监测计 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhiram、
    您能否更深入地了解您的应用? 是否需要监测计能够控制充电器? 您将使用的电池配置基本上是多少串联电池以及多少并联电池。 ? 电量监测计和电池是否始终处于一起、或者电池是否可拆卸。? 您的应用的典型电流消耗是多少。 了解这些问题将使我们能够为您的应用提出最佳解决方案。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    我之所以选择 BQ24166、是因为我需要双输入源、即系统应由直流电源或 USB 供电。 我希望电量监测 IC 将电池的充电状态发送到主机微控制器、以显示电池百分比。 计划使用具有3.7V 输出和2Ah 容量的1s 1p 电池。  

    谢谢你
    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有各种适用的监测计。 充电状态的高精度是否是一项要求、电池是否可以从电量监测计上分离? 您是否需要监测计才能为电池提供内置的安全保护功能? 您的封装首选项是什么? QFN? CSP?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    不需要高精度。 电池应可拆卸、因为它是备用电源、当主电源耗尽时、电池不会发生故障。 监测计不需要有许多内置的安全保护功能。 封装应为 CSP。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhiram:
    根据提供的反馈、您最好选择 bq27520-G3、这是我们的 Impedance Track (IT)监测计。 另一个要考虑的选择是 bq27320、它使用我们的 CEDV 算法。

    具有安全功能的监测计是 b27750、但请记住、使用该监测计时、电池必须始终与监测计(它是电池组侧)配合使用。

    谢谢
    Onyx