This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:使用 bq20z80a-v110电量监测计评估软件的校准状态和完成情况。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80A-V110, BQ29312A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617797/bq20z80a-v110-calibration-status-and-completions-of-bq20z80a-v110-using-the-bq-gas-gauge-evaluation-software

器件型号:BQ20Z80A-V110
主题中讨论的其他器件: bq29312A

在 bq20z80a-v110的校准过程中、我还有一个关于 bq电量 监测计评估软件的问题。

 有一个进度条详细说明流程的状态、并在完成校准后在末尾提供最终的复选标记。  哪些 SBS 命令会生成校准进度及其完成情况?

提前感谢您

fp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    没有 SBS 命令执行此操作。 该工具仅跟踪从校准开始到完成的校准例程。 发送校准命令0x51、命令0x52用于轮询相应的参数校准位。 校准完成后、相应的位从高电平变为低电平。

    请参阅下面的应用手册、5..it 部分还包含示例代码:

    www.ti.com/.../slua355b.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更多有关校准设置的说明。  在您引用的文档(SLUA355B)中、它调用0x51的 SBS 命令、以便使用命令中位的以下定义校准 bq20z80a-v110:

    此外、它引用0x52作为命令来监控位模式的变化、以指示校准过程何时完成

    但是、在文档 bq20z80A-V110 + bq29312A 芯片组技术参考手册(文献编号:SLUU288)中、SBS 命令0x51和0x52分别分配给安全状态和 PF 警报:


     

    由于我在从 bq 电量监测计评估软件到 LabVIEW 的传输过程中已经使用了这些 SBS 命令、因此我已确认发送这两个 SBS 命令会获取上述字节、并由 GUI 的以下部分在软件中引用:

     


     

    SBS 命令中专门用于校准的唯一部分是文档制造商访问部分中的命令0x0040、它将芯片置于校准模式。 它还指向您在本部分中引用的附加文档,但它不会对特定命令进行澄清,因为正如我在前面所讨论的,这些值用于其他内容


     

    请尽快告知您。

    一如既往地感谢

    fp


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    fp
    校准模式与监测计运行的固件模式不同、其中0x51和0x52用于安全和 pf 寄存器。 如果您查看我发送的文档中的示例代码、您将看到在发送0x51和0x52之前发送0x40以将器件置于校准模式。

    谢谢
    Onyx