This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:bq76PL455A-Q1

Guru**** 2491615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616433/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

大家好、我正在使用 bq76PL455A-Q1进行 BMS 设计项目、我只想初始化 bq76PL455A-Q1器件的寄存器、作为我硬件测试的第一步。我只需在试验板上添加其他组件即可对其进行小型 PCB 板测试 访问 IC、并确保它与主处理器如何配合工作。

我不知道我是否必须将 UART 接口连接到主微控制器、或者我是否只 需将 RS232转 USB 转换器连接到我的 PC 即可使用 bq76PL455A-Q1 GUI?

我应该连接所有感测引脚、还是只能访问寄存器而不读取任何电压?

3.通过使用您的参考设计使用外部电源、我必须将12V 电压与信号发生器配合使用?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elham、

    您确实能够使用 GUI。 我们建议使用5V FTDI 线缆、如 www.sparkfun.com/.../9718

    在应用中、您将使用 MCU UART (TX/RX)连接到 pl455 RX/TX、并使用两个 GPIO 实现唤醒和 NFAULT。

    您必须连接到电池或其他一些电源才能为 IC 供电并进行通信。 我建议阅读本页上的文档: www.ti.com/.../technicaldocuments
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    据我所知、我必须使用串行转 USB 转换器来访问寄存器?但当我要读取和传输数据时、主机是 MCU 而不是 PC?我的意思是 GUI 只能由 PC 使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elham、

    这 实际上是一种"或"情况。 GUI/FTDI 线缆 实际上用于评估 IC。 如果这 不是商业项目、它也可能对演示用途很有用。

    在电动   汽车内的电池监控模块或 可再生 能源存储等真正的应用中、固件将加载到 MCU、 并    通过 UART 与底部器件或所有器件通信(我们称之为多点配置)。 许多 MCU 具有可 与 pl455通信的 UART 外设。 不需要 USB 电缆、因为通常有一些  线束或它们位于 同一 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的板 UART 在3.3V 电压下工作、因此我必须使用分压器、正如我所了解的  

    BQ76PL455A-Q1 UART 使用的是5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elham、

    MCU UART 和 PL455 VIO (TX 和 RX 上拉至 VIO)应处于相同的电压电平。 如果使用光隔离器、则不需要这种情况。

    pl455 UART 与5V 兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、 我不使用光隔离器、我知道我的 MCU UART 在3.3V 电压下工作。您的意思是我不能使用此 MCU、因为您说过它们应该处于相同的电平。我认为我可以使用电阻器来降低电压、但它不会 影响数据。那么、我该怎么做才能不更改 MCU? 提前感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃勒姆、

    如果您不关心隔离、可以使用与 MCU 电压相同的电源为 VIO 供电、如数据表中所述。 如果您对此不满意、可以使用电平转换器在3.3V/5V 电平之间进行转换。

    我不会使用电阻分压器-输出电压将取决于负载电流。 通常、如果您希望降低电压并消耗任何合理的电流、则应使用 LDO 或开关稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您提供的所有良好信息、因此我可以使用5V 将 mu VCC 从 MCU 连接到 VIO 引脚、而不考虑电压电平之间的差异、这不会影响我的数据传输?

    我对钳位 TVS 二极管还有另一个疑问、

    在我的项目中、我尝试使用 26V 的8节锂离子电池组进行监控、因此钳位电压仍然应该是88V、如数据表中所述?或者我必须选择一个钳位电压为26V 的电视二极管?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elham、

    如果 您查看文档、可以从外部为 VIO 供电(使用 MCU 电源)。 这将使 发送器与接收器之间的逻辑电平保持不变。

    我建议将其 保持为88V -这  取决于 器件的绝对最大电压、而不是电池 节数。 选择该器件是为了防止过冲、瞬变等损坏 器件