This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:关闭状态下的 PGOOD 高电平

Guru**** 2491985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617843/tps65217-pgood-high-in-off-state

器件型号:TPS65217

团队、

我的一位客户注意到、在其电路板和 EVM 上处于关断状态(电池连接但在唤醒事件之前)时、他们的 TPS65217 PGOOD 处于高电平。 在这种情况下、根据数据表状态图、它应该是低电平。 是否有什么想法会导致这种情况?

-使用电池时、PGOOD 在关断状态下处于高电平
-当为 USB 输入而不是 BATT 供电时、LDO1将在关闭状态下打开。 这在默认配置下的评估板设置上进行了测试、连接到 USB 串行模块、在上电之前、USB 串行模块已拔出并插回。 使用 USB 输入时、PGOOD 为高电平
-交流输入的行为与 USB 输入相同

我认为 LDO1打开是因为 USB/AC 计数为唤醒事件、但无论通过哪种方式、PGOOD 都应保持低电平。 请告诉我您的想法。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    感谢您使用 E2E 进行交流。 我已将此问题分配给我们有关该器件的应用专家。 我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于启动器、TPS65217上有2个 PGOOD 引脚:PGOOD (引脚26)和 LDO_PGOOD (引脚46)。

    正确答案:交流或 USB 上的边沿被视为唤醒事件。 当仅应用电池时、PMIC 等待按下按钮(在 PB_IN 上)、但当应用 AC/USB 时、PMIC 会自动启动加电序列。 因此、虽然 TPS65217在关闭状态下启动、但由于应用了 USB 电源、它被允许转换至打开状态。

    只要电源序列持续不间断、LDO_PGOOD 将在选通序列3后变为高电平、PGOOD 将在选通序列5后很快变为高电平。

    唯一可以防止此序列发生的是处理器将 PWR_EN 保持在低电平超过5秒的情况(请参阅数据表第19页的图3)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是指 PGOOD (引脚26)。 问题是、在插入电池后但 在唤醒事件(处于关断状态)之前、它是高电平。 根据以下突出显示的状态、不应出现这种情况。 PWR_EN 引脚仅连接到电池、如果我解释正确、我认为仍符合时序要求:"PWR_EN 引脚是电平敏感型(而不是边缘敏感型)、如果在上述上电事件之前或之后将该引脚置为有效、则没有任何影响。 但是、引脚必须在上电事件发生后的5秒内置为有效;否则、将触发断电序列、并且器件进入任一关闭状态。"

    有什么想法可以导致这种情况?

    谢谢、
    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    根据我对该问题的理解、TPS65217不再处于关闭状态。 一旦施加 USB 或交流电、器件就会接收到唤醒事件、等待50ms 以使输入去抖、进入 WAIT_PWR_EN 状态、如果 PWR_EN 为高电平、则转换至导通状态。

    如果您说 PGOOD 在应用交流或 USB 之前处于高电平、这是另一种情况。 如果是这种情况、则唯一的唤醒事件是 PB_IN。 如果电池被施加时、PB_IN 引脚为低电平、这是一个唤醒事件。

    为了验证是否没有发生唤醒事件、我需要看到一个显示 AC/USB、BAT、PB_IN 和 PGOOD 的示波器屏幕截图。 您还可以监控末端的 PWR_EN 和 nWAKEUP 输出、以查看是否检测到唤醒事件、然后回圈以监控 AC/USB 和 PB_IN、以查找事件原因。