This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ246510 OVP 选项

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, LM9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617997/bq24610-bq246510-ovp-option

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: LM9061

大家好、

我的系统需要确定19V 的 OVP 值。

BQ24610具有内部固定30V 过压保护。

除了放置额外的 OVP IC (如 LTC4365或 LM9061)之外、是否还有方法可以固定19V OVP 参数?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您将需要一个用于19V OVP 的外部过压器件。