This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51221:哪个引脚应连接到 QI_PMA_ON 引脚

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618082/bq51221-which-pin-should-be-connected-to-qi_pma_on-pin

器件型号:BQ51221

大家好、

根据 Qualcomm 设计指南、应存在来自无线 RX 的 QI_PMA_ON 引脚的信号输入。

请帮助确认哪个引脚应连接到 QI_PMA_ON 引脚。

/WPG 的反向信号是吗?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    QI_PMA_ON 为无线电源正常信号这与 bq51221 /WPG 信号相同。 请注意、对于 PMA 模式、术语引脚需要打开才能启用该功能。 是的、这是一个条目、需要反转。