This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FET/LCL 电源符号

Guru**** 2575445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617524/fet-lcl-power-supply-symbol

大家好、  

有人能告诉我在 Altium Designer 中可以在哪里找到这些吗?

感谢您的帮助。

此致:

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony -只需确认-您使用的是 Altium Designer 的哪个版本? -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tony

    问得好。 我认为这是一个电源端口组件、但我无法在组件库中找到它。 您可能希望在 https://live.altium.com/#signin 的 Altium 论坛中发布您的问题 顺便说一下、我确实在 MSP430实验板原理图上看到了这个组件符号、但是这个原理图是 Eagle Not Altium Designer 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该符号是 EVM 和演示板上常用的"跳线"、用于更改设置。
    这些跳线接头通常位于0.1英寸中心、长度可任意。
    我相信这些都是由 Altium 的用户手工制作的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、我使用的是10.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、
    在 Altium 中放置器件时、可以找到类似这样的头文件。
    提示要求您查找要添加的零件目录、物理组件。

    这取决于您使用的组件库。

    如果您右键单击原理图、属性中的某个组件、它会告诉您该组件的内容和位置。