This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:获得意外的 OVRD_ALERT 状态

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616222/bq76920-getting-unexpected-ovrd_alert-status

器件型号:BQ76920

除了一个1M 下拉电阻和一个连接到空引脚接头的1K 串联电阻外、我没有任何东西连接到 ALERT 引脚。  在清除所有状态位(复位主机 MCU 时)后、我立即看到 OVRD_ALERT 状态以及 ALERT 引脚上存在2.5V 电压。  昨天我没有这个问题,我也没有改变任何东西。  有什么想法可以导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ALERT 引脚上存在一些残余电压、因此设置了 OVRD_ALERT 位。 ALERT 上的2.5V 电压是一个稳定的逻辑高电平。 ALERT 引脚响应可能是 由于一个寄生毛刺耦合到 ALERT 引脚上。

    (1)取出1K 串联电阻。

    (2)将1Mohm 更改为~500K 至 GND。 此外、在 GND 上添加一个470pF 电容器。

    (3)确保 SYS_CTRL 寄存 器被清零。  要清零、请在相应的寄存器中写入"1"。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在有一个500K 电阻器从 ALERT 引脚直接接地(没有其他功能)。  我仍然看到该引脚上稳定的2.5V 电压、并相应地触发 OVRD_ALERT 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他可能导致此问题的因素(除了警报线路上的寄生电压尖峰)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将下拉电阻器替换为160k 似乎可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发言太快了。 即使在 ALERT 引脚上有160k 下拉电阻器、我仍然会看到稳定的逻辑高电平、并且 SYS_STAT 中的 OVRD_ALERT 位被置位。  一段时间内没有问题、现在我似乎无法清除 OVRD_ALERT。