This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流感测电路

Guru**** 2465180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617378/ucc28070-current-sense-circuit

器件型号:UCC28070

我正在设计一个紧凑型 PFC 电路、我有一些布局问题。 MOSFET 漏极中的电流感应电压为400V、我想我是否可以将电流感应电流传感转移到 MOSFET 的源极。 这种变化是否存在任何问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将电流感应变压器放置在 MOSFET 的源极上。

    这样做的好处是共模发射将更低。

    这是因为源极中的 dV/dt 要低得多、并且可以最大程度地减小高电流环路。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John、感谢您的关注。 此更改是否有任何特殊考虑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Behzad、

    在电路或组件值方面没有特别考虑。 您应该发现、将 CT 放置在 MOSFET 的源极上会使高压环路更短、布局更简单。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、
    我很喜欢您的时间、也很关注您的工作。