This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:TPS23753不稳定

Guru**** 2605985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614678/tps23753-tps23753-unstable-behavior

器件型号:TPS23753

我构建了一个电路来根据 PoE 标准生成12V 电压、并且使用了 TI 的 TPS23753芯片。

我使用了 slva305c 文档作为设计指南、但我使用 FOD2742B 光耦合器芯片作为误差放大器。

我的问题是输出电压不稳定、它会持续关闭和打开(1秒打开、4秒关闭)。

在测试阶段、我不会从芯片汲取任何显著的电流。 不过、重点是电桥上的50V 输入电压会不断输出。 根据标准的要求、我使用了一个24.9k 电阻器和一个0.1uF 电容器。

您有什么想法吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您能否附上设计原理图以供审核? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过阅读其他论坛帖子、我发现一个问题是 VC 引脚上的电容器不足、增大该电容器会改善此问题、现在故障板的数量也会减少、我将在将来测试更多板时立即在这里进行更新。
    谢谢您的回答、此致