This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:帮助检查 TPS65217原理图

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614928/tps65217-help-check-the-tps65217-schematic

器件型号:TPS65217

你(们)好

请帮助检查随附的原理图。  

感谢您的任何评论或建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星型、
    我已将此 E2E 转发给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    以下是我的初步反馈和后续问题:

    • TPS65217供电的是什么? AM335x 处理器?  
    • 为什么选择-B 版本?
    • 是否使用参考设计来创建此原理图? 如果是、是 Beagle Bone Black 还是 TPS65217BEVM?
    • 是否使用了 DDR 存储器? 如果是、哪个版本(DDR2、DDR3或其他)?
    • LED 灯串所需的电流是多少? ISET1/2的电阻器不需要匹配。 如果121k 连接到 ISET1以实现低电流、则可将64.9k 连接到 ISET2以实现高电流选项。 数据表说明 ISINK1/2始终是相同的值、但可以通过 ISET1/2设置为高/低值
    • 是否有连接到 PB_IN 的物理按钮? 网络名称有一个拼写错误:"PB_INT"。 这不是一个中断、而是一个低电平有效边沿触发按钮按压操作。
    • 是否会同时使用 USB_DC (连接到 USB 引脚)和 DC_IN (连接到 AC 引脚)? 数据表中有关于此配置的注意事项。
    • 无法评论 PWR_EN、PB_IN、PGOOD、LDO_PGOOD、WAKEUP、 int 或 MUX_OUT、因为名为 power_contt 的总线会转至第2、3、5页。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    是的、TPS65217的-B 修订版确实为 AM3354-ZCZ 供电。 但-C 和-D 版本也为 AM3354-ZCZ 供电。

    区别在于您是希望使用 DDR2 (-B 版本)、DDR3 (-C)还是 DDR3L (-D)内存。

    如果"LPDDR1"存储器在1.8V 电压下运行(与 DDR2相同)、则 TPS65217的-B 版本是正确的选择。

    对于20mA LED 电流、我建议设置 RISET1 = 130k (低电平- 10mA)和 RISET2 = 64.9k (高电平- 20mA)、并在将 ISEL 位翻转为"1"之前通过将 ISINK_EN 翻转为"1"来启用 LED 灯串。

    如果仅使用 USB_DC、我建议重新接线原理图、以便 USB 的 VBUS 连接到 BAT 引脚、如数据表第77页的图56 (案例3)所示:

    这将防止在 USB 插头意外断开/重新插入期间意外地从 USB 切换到 BAT、这可能会导致掉电并暂时锁定器件。

    按下 PB_IN 按钮将解决锁定问题、因为 BAT 卡在电源上、需要按下按钮才能开始上电序列。 案例3的接线将完全避免锁定、因此最好使用、但仍需要按钮。

    请确保与 CPU I/O 的连接遵循针对 PWR_EN、PB_IN、PGOOD、LDO_PGOOD、WAKEUP 的 AM335x 建议 INT 或 MUX_OUT。 例如、TPS65217上的 PWR_EN 连接到 AM335x 上的 PMIC_PWR_EN。

    有关其他资源、请参阅:

    TPS65217x 原理图检查清单

     

    使用 TPS65217x 为 AM335x 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,脑

    感谢您的帮助、客户的设计是机密的、因此我删除了原理图和问题。

    谢谢
    星号