This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542941:电源正常时序

Guru**** 2618965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617525/tps542941-power-good-timing

器件型号:TPS542941

您好!

您能否帮助告知在输出电压稳定后电源正常状态变为高电平的时间?

我可以从数据表 pg10中看到、它大约需要3ms。

请提供建议、因为我们需要知道确切的计时和应用精度的容差

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表第4页:
    PG 延迟时间、1.5ms

    王杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的解释。
    我是否可以知道它是最大计时? 是3ms 吗?

    谢谢