This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:调试 bq76940 + bq78350 + MCU 时、后端会增加 MCU 或负载、bq78350将会很热。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617911/bq78350-r1-when-debugging-bq76940-bq78350-mcu-the-back-end-adds-mcu-or-load-and-bq78350-will-be-hot

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQ76930

调试 bq76940 + bq78350 + MCU 时、后端会增加 MCU 或负载、bq78350将会很热。

我们使用 bq76930/bq76940的 REGOUT 为后端 MCU 或负载供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason
    不应加载 bq76940的 regout