This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:工厂校准和 Ra 表

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617599/bq35100-factory-calibration-and-ra-table

器件型号:BQ35100

大家好、


请帮助确认、谢谢。

问题1. 是否需要工厂校准?

问题2. 我们是否必须在数据闪存中更新地址在0x4175 (Ra0)和0x4191 (Ra14)之间的"Ra 表"。

问题3. 如果需要 Ra 表、我们是否需要根据温度进行更新? 例如、针对正常温度和低温使用不同的表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel

    1.是的、您需要配置 bq35100才能满足您的应用需求。 您需要确定应用所需的工作模式、SOH、EOS 或累积模式、然后相应地配置数据闪存。
    2.您需要为电池设定正确的化学 ID。 这样做会更新 Ra 表。 您无需手动更改 Ra 表。 当电池在现场使用时、监测计会更新 Ra 表。
    3。 否、您不需要执行此操作。 步态会更新 Ra 表、算法会补偿温度变化。

    请参阅以下链接中的器件 TRM、了解如何使用监测计。

    www.ti.com/.../sluubh1

    谢谢
    Onyx