This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220 TRM 查询

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617783/bq27220-bq27220-trm-enquiry

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

尊敬的先生/女士:

我使用的是采用 CEDV 技术的 BQ27220、但下面的 TRM 圆圈会指导我使用适用于 IT 技术的主机系统校准方法。 此应用手册是否适用? 我面临的问题是、我可以 通过 I2C 通过外部 MCU 将设计容量值更新为13200mAH。 但是 、FCC 值在训练周期后仍保持在3000mAh。  不知道哪一步实际上出错了。  在丢失此套接字操作之前需要一些专家建议。

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    您是否按照用户指南和我们的在线工具 gpccedv 中的说明配置了 CEDV 参数?

    如果您正确执行了配置、是否有日志和 gg 文件来显示问题?

    谢谢

    Onyx