This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329:TPS54329环路稳定性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617776/tps54329-tps54329-loop-stability

器件型号:TPS54329

使用 TPS54329可实现12V 至3.3V。选择 C20 68pF、 测试的相位裕度最佳。  但第13页上的 TPS54329数据表 描述 了电容器为5~22 pF。我能选择 68pF?

  C20=68pF 时的相补角测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路响应不好,因为相位减少到零,它将不稳定。

    您的输出电容器是什么? 对于3.3V 输出电压、DS 建议 L=2.2uH、Cout=20~68uF