This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24308:tDGL (PGOOD)时序规格

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617821/bq24308-tdgl-pgood-timing-specification

器件型号:BQ24308

您好!

我想就 tDGL 的价值征求您的意见

在我的客户应用中、他们添加了一个复位电路来控制 BQ24308的"CE"引脚。
因此,我们需要 tDGL (PGOOOOOOOOD)的详细规格:最小值、典型值、最大值。

在数据表 pg3中,只有“typ”值,没有“min”和“MAX”。
请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    大约最大值为15ms。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    感谢您的回复。
    您能否告知 tDGL (PGOOD)的最小值是多少?
    最小值对我们估算复位时间很有帮助

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有该值。