This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Arduino 驱动4个 LED 的器件选择

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5944, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617775/part-selection-for-driving-4-leds-using-arduino

主题中讨论的其他器件:TLC5944LP5562

您好!  

我需要使用 Arduino 独立驱动4个 LED。 我计划依次独立地打开每个 LED、我需要能够调整每个 LED 的亮度。  

四个 LED 中的三个以20mA 标称驱动电流运行、而第四个以50mA 运行。

是否有能够与 Arduino 3.3V 逻辑电平连接、支持调光(PWM)并允许独立电流驱动的驱动器?

谢谢、


标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    您可以查看 TLC5944、它可能满足您的要求。
    www.ti.com/.../tlc5944.pdf

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否会检查 LP5562、它支持每通道最大25.5mA、对于此应用、它需要使用2个器件。

    谢谢!

    夏季