This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:BHOT、BCOLD 位基准和升压模式温度窗口

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25895, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617488/bq25898d-bhot-bcold-bit-references-and-boost-mode-temperature-window

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件:BQ25898BQ25895

您好!

我正在调查升压转换器在电池供电时被禁用的情况。 当电池接近 REG03中设置的 VSYS-MIN 时、升压功能将被禁用、并且 REG10中报告的 TS%为0x00。 这让我相信 REGN 由 VSYS 供电、只要它高于 VSYS-min (或 OTG 处于活动状态时升压)、低于 VSYS-min、它就会关闭并有效地关闭温度监测器。

我有两个问题:

1 -由电池供电时、REGN (或其他热敏电阻偏置电源)的工作原理是什么?

2 -数据表引用了 REG01中的 BHOT/BCOLD 位(在 bq25898中似乎不存在、但在 bq25895中存在)、可用于设置/禁用用于禁用升压的温度鉴定。 如果存在、它们在哪里? 如果不存在、升压操作的温度热/冷阈值是多少?

谢谢、

WES。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当只有电池时、BAT 电压必须高于 VSYS_MIN、ADC 才能工作。 为了扩展 ADC 工作范围、您可以将 VSYS_MIN 更改为较低的电压。

    1.参阅 d/s 的第17页,当只存在电池时,REGN 通常关闭。 当升压模式被启用时、REGN 打开。
    9.2.2器件通过电池在无输入源的情况下加电
    如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。 REGN LDO 保持关断状态、以最大程度地降低静态电流。
    2.对于 bq25898D、REG01[7:5]已重新应用于 D+驱动器、BCOLD/BHOT 固定为 VBCOLD1/VBHOT2。 请参阅 d/s 冷/热热热敏电阻比较器(升压模式)部分的第11页。

    如果这有帮助、请勾选"已回答"。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 这证实了我们的假设。

    我建议更新 bq25898D 数据表、删除对 BHOT/BCOLD 位的旧引用:

    • 第11页"冷/热热热热敏电阻"部分
      测试条件参考 REG01[7:5]位

    • 第20页第9.2.5节:
      TS (热敏电阻)引脚上的电压在由升压模式温度监控器根据 BHOT 和 BCOLD 位配置的范围内

    • 第26页第9.2.7.4.2节:
      为了在升压模式期间提供电池保护、该器 件会监控电池温度是否处于 VBCOLD1至 VBHOT2阈值范围内、除非通过将 BHOT 位设置为11来禁用升压模式温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。 我们将在下一版数据表中进行更改。