This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:由纽扣电池供电的单 LED 运行

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61043, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617382/tps61043-single-led-operation-from-coin-cell-battery

器件型号:TPS61043
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我有一个红色 LED、如 LS M67K 或类似产品。

我的目标是通过 单个 CR2032电池驱动此类 LED、其电压从电池寿命开始时的3伏变为电池寿命结束时的2伏

使用 TPS61043是否可行?

此外、我还希望能够通过控制器发出的 PWM 信号来降低 LED 的亮度。

最大电流为2mA、我希望能够在大约100uA 到满量程范围内对其进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已分配、将在短时间内得到响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS61043可在低至1.8V 的电压下工作、因此可在2.0V 至3.0V 的输入电压范围内工作。 如果您要将 PWM 信号直接连接到控制引脚、请确保频率介于100Hz 至50kHz 之间。 您还可以参阅第9章、了解更多使用 PWM 控制亮度的方法。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了。 然后、我还有另一个问题。 IC 可以调节的最小电流是多少? 是否可以使用适当的电阻器调节100uA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    在上一篇文章中、您提到了最大电流为2mA、您希望将亮度从100uA 调节到满量程。 如果这是您想要的、那么您应该具有126欧姆的感应电阻器以实现最大2mA 的电流、然后您可以使用占空比为5%的 PWM 将亮度(平均电流)调整为100uA。

    您能否详细介绍一下您的应用或您打算如何使用 LED? 如果您只需要打开 LED 或使 LED 闪烁、TPS61043将为您提供帮助。 如果您使用 LED 作为通过光传感器触发某些机器的源、则这种方法可能会有问题。 如果串联更多的 LED、则输出电压将更稳定、只有1个 LED、输出电压将波动很大、因为升压将处于 PFM 模式或开/关模式、以提供所需的平均电流。

    此致

    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hak-Leong、

    实际上、我尝试为我的同事开发便携式再发射和亮度测试设备。

    我们进行了一些实验、我获得了有关电流的更新数据。 下限为5uA、上限约为1.5-1.6mA。
    因此、LED 应持续亮起、并有一些电流流过它。

    此外、目标是使 LED 电流尽可能恒定。 电流波动的10%就足够了。

    PFM 是否意味着脉冲频率调制? 如果是、可能会出现什么问题? 我能否实现两个或多个电阻器、这些电阻器通过微控制器的 GPIO 连接到接地端、从而能够设置通过 LED 的最大电流? 这种办法能否使 PFM 的情况更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、TPS61043的 SPICE 或 Tina-TI 模型是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我不知道再排放和亮度测试设备。 我询问您的应用的原因是确定人眼或机器视觉是否检测到 LED。 如果人眼观察到 LED、则 LED 的快速开/关开关会误导人眼、我们将在 PWM 占空比变化时看到恒定的亮度。 但是、如果使用光传感器感应 LED 发射、机器将看到脉冲而不是恒定电平。

    如果您需要通过 LED 的恒定电流、则将无法使用 PWM 驱动控制引脚。 即使您使用图23中的方案、您也不会在低亮度下获得恒定电流、它也会产生一串电流脉冲、为该亮度提供平均电流。

    我查看了 TINA-TI 模型列表,但没有找到 TPS61043。

    此致
    H L