This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-N:LP2980 PSRR 和负载/线路瞬态响应(功率纹波)测量

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617569/lp2980-n-lp2980-psrr-and-load-line-transient-response-power-ripple-measurement

器件型号:LP2980-N

尊敬的团队:

我的客户想知道 TI 是否能够仿真 LP2980的 PSRR 和输入/负载瞬态响应? 它们能够满足规格要求、例如输入电压、输入电容器、输出电容器、 负载电流。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    LP2980是一款旧器件、遗憾的是剂量没有可用于仿真的模型、因为在器件发布时使用仿真模型并不是一种常见的做法。 LP2980数据表具有许多负载瞬态响应图和 PSRR 测量、适用于输出电压、输出电容器和输出电流的广泛组合、涵盖器件的典型应用、因此您的客户要求是什么?

    BR、
    Haidar