This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:未更新 bqEval 软件 Chem ID 表

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616259/bq20z95-bqeval-software-chem-id-table-not-being-updated

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQEVSW

您好!

我正在运行 bq Evaluation 软件 v0.9.90、当前的 Chem Updater 版本为464。  我正在尝试使用"电量监测计化学物更新程序设置 v5.84 (修订版 FJ) 03AUG2017 "中的文件更新我的 Chem ID 数据库。   当我运行"ChemicalUpdater-584-windows-installer.exe"文件时、一切似乎都正常。  但是、当我进入评估软件并转到 Chemistry Selection Table 时、版本仍然是464、没有更新任何内容。  有人可以帮助我更新 Chem ID 吗?

感谢您的帮助、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin

    您是否尝试使用过此功能?
    www.ti.com/.../sluc123

    您尝试使用的文件似乎是 bqstudio 和 bq20z95在 bqstudio 上不受支持。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我查看了您的链接、但我已经有了默认的 senc 文件、我知道如何更新电量监测计组的 Chem ID。  我要做的是在 bqEVSW 程序中获取最新的 Chem ID 数据库。  使用 bqEVSW 程序时、需要哪个文件来执行此操作?

    感谢您的帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin
    加载化学数据库时是否使用了 Run as Administrator (以管理员身份运行)选项? 此外、在运行设置文件之前、您是否关闭了 bqEVSW 程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算机用户已设置为管理员、并且在运行设置文件之前已关闭 bqEVSW。

    我已尝试更新各种计算机上的 Chem ID 数据库(作为管理员)。  所有这些操作系统(WinXP、Win7、Win10)都不会使用我之前提到的"584 windows installer"文件更新 Chem ID 数据库。

    感谢您的任何帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个较旧的安装程序文件"557"、该文件已安装并更新了 Chem ID 数据库、但文件"584"不会更新 bqEVSW 中的 Chem 数据库。

    请参阅上图。

    顶部显示的苍蝇用于"584"安装程序、底部显示的文件用于"557"安装程序。

    您将注意到"584"的.exe 文件为3、997KB、"557"的.exe 文件为309、052KB。  这些文件的大小有很大的差异。  不确定这是否与问题有关。  如果有用、您只想分享一下。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 最近发现 bqStudio 只能支持化学更新程序文件、这些文件的 ChemID 少于2000个、并且最新的数据基超过了这个数字。 他们发布了新的 bqStudio 程序、使 数据库能够支持更多 ChemID。 bqEVSW 程序可能存在相同的问题。 我将与 TI 联系、看看这是否是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经开始了一些工作了。  我查看了 Excel 电子表格。  "584"文件包含2015 Chem ID 和"557"文件、分别为1883 Chem ID。  感谢您对此进行深入研究。  Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。 您是否能够从 TI 获得回复 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 说584版化学数据库已损坏、需要重建。 我没有关于何时更新它的时间表。 bqEVSW 程序应该可以。