This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:LM74670-Q1 VS LM74610-Q1

Guru**** 2486065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1, LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617829/lm74670-q1-lm74670-q1-vs-lm74610-q1

器件型号:LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1

尊敬的所有人:

   我 比较 了 LM74670-Q1和 LM74610-Q1之间的材料、 没有发现它们之间的差异。

    您能告诉我如何  在不同应用中选择 LM74670-Q1或 LM74610-Q1吗?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    与 LM74610相比、LM74670具有更高的栅极电流驱动/灌电流。  这使其能够在高达300Hz 的电桥配置下工作。  如果在频率下不在桥中使用、LM74610就足够了。

    Brian