This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:配套控制器需求

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615765/bq76920-companion-controller-need

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ78350

您好!

我计划将 BQ76920用于3节电池应用、并且不需要任何监控或寄存器功能。 我之所以选择它、是因为具有电池平衡功能。 我是否仍然需要使用配套控制器?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、需要使用控制器来设置 AFE (bq769x0)系列内部的平衡寄存器(CELLBAL1、CELLBAL2)。 控制器可以通过 I2C 向 AFE 寄存器写入数据。 EVM 具有 bq78350-R1 (监测计)、bq78350数据手册中提供了平衡算法。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Vish Nadarajah"]没错、需要使用控制器来设置 AFE (bq769x0)系列内部的平衡寄存器(CELLBAL1、CELLBAL2)。 控制器可以通过 I2C 向 AFE 寄存器写入数据。 EVM 具有 bq78350-R1(监测计)、 bq78350 数据手册中提供了平衡算法。
    希望这对您有所帮助。

    [/报价]

    您会说、如果没有 bq78350-R1、我将无法使用平衡功能。 它包含内部和外部平衡吗? 因为我将其仅用于3节串联电池应用、我认为我不使用外部平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我澄清一下。 您需要一个 MCU 或 bq78350、但不需要两者。 bq769x0监控器本身不工作。

    谢谢

    m