This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:如何在将 VDDQ 保持在1.8V 的同时增加 VTTREF

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617839/tps51116-how-to-increase-vttref-while-leaving-vddq-at-1-8v

器件型号:TPS51116

大家好、

我有一位使用 TPS51116的客户。

DDR2的开关配置为1.8V 输出。 因此、VTT 和 VTTREF 为0.9V。 他们希望 VTTREF 稍高一点(1.0V)、但仍将开关输出保持在1.8V。 有什么技巧可以做到这一点吗?

一种想法是在 VTT 和 VTTSNS 之间添加一个分压器、该分压器可能会在 VTT 和 VTTREF 产生更高的电压。 请告诉我这是否可行。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    我同意您可以在 VTT/VTTSNS 和 GND 之间添加一个分压器以增加 VTT 输出电压。 但是、这只会增加 VTT 电压、VTTREF 将保持不变(0.9V)。 但在这种情况下、我看不到增加 VTTREF 电压的方法。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weidong、感谢您的快速响应和澄清。