This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2700:对称电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LM5160, LM2700, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617723/lm2700-symmetric-power-supply

器件型号:LM2700
主题中讨论的其他器件:TPS82130LM5160LM5001

你好

我想从+5VDC 生成一些不同的电平电压源。

因此、在第一相、我需要将+5Vdc 升压到+/-6Vdc。

我发现我们可以使用 LM5160和 TPS82130来设计此类转换器。

我在上一篇文章中提到了一些链接:

 e2e.ti.com/.../617554

这两种器件在作为正电压转换器方面与 LM2700类似。

我购买了一些 LM2700。 基于 TI Webench、效率和输出纹波非常好。 现在、我应该如何使用 LM2700实现此类转换器?

实际上,我不知道如何使用 TI WebBench 设计对称电源:|

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的功率级别是多少? 这决定了您是否可以使用具有集成 FET 的控制器。

    要生成负电源轨、一种简单的方法是采用降压控制器(高侧开关)并实现"反相"降压/升压。 如果您希望一个控制器 IC 同时实现+5V 和-6V、则应考虑反激式(LM5001)或 Fly-Buck (LM5160)、并使用变压器生成两个耦合输出电压。