This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045问题

Guru**** 2483415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617173/lm5045-lm5045-issue

器件型号:LM5045

您好!

我们尝试使基于 LM5045的电路工作非常简单、但器件不想运行。

我们构建了三个板、并且始终具有相同的行为、但是、所有信号都很好。

您能否检查此原理图并告诉我是否有问题、请...

MOSFET 和器件与评估板大致相同。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabrice、

    我可以看一下你的信息。 您可以尝试将其重新发布到此主题吗? 我不认为它会将它添加到您的原始帖子中。 您还能描述一下您看到的行为是什么吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢,以下是原理图:

    行为很简单:没有附加,所有信号都很好(参考、Vcc、斜坡、OVP、UVLO、 ETC)我们为电路板提供24VDC、不消耗电流... 器件看起来处于待机模式。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabrice、

    电流感应引脚看起来是接地的。 您可以确认吗? 您能否展示您的电流感应变压器在哪里? 此外、COMP 引脚看起来是悬空的。 您的反馈网络是否已连接?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、CS 引脚接地、COMP 引脚悬空、没有电流感应电路和反馈网络、我们不想使用这些功能...

    我们希望在电压模式下将其用作简单的 H 桥控制器。

    此致、

    纪尧姆·杜马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guillaume、

    控制器已正确连接到我。 但请注意、由于您没有外部偏置电源/辅助绕组、因此 VCC 始终由内部 LDO 供电。 LDO 的 FET 经历24V-7.8V 的大压降。 即使是少量的扩展 ICC 也可能导致内部 LDO 过热、进而触发内部 OTP。

    LDO 基本上是一个启动稳压器。 通常建议在芯片启动后使用外部偏置电源或辅助绕组为 VCC 供电。 请向 VCC 提供外部电压(>8V)以绕过内部 LDO。 请告诉我们它是否能解决这个问题。

    此致、
    王新