This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:CISPR-25 5类

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617039/tps92692-q1-cispr-25-class-5

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

尊敬的先生  

我的终端客户的 LED 驱动器解决方案需要通过 CISPR-25 5类标准  

他们看到我们的 EVM 测试报告可以通过3类测试

1.如果需要通过5级考试,你是否有什么想法?

2.是否有任何 TI LED 驱动器解决方案具有 CISPR 25类测试报告? 我会将此信息转发给客户  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    5类更为严格、因此需要在较低频率下进行更多滤波、并针对测试的较高频率确定系统。

    我们的内部能力可达到3类。 我们计划在附近的实验室进行更高标准的测试、但尚未完成。

    我将检查我们是否有任何5类数据。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    这非常重要  

    如果我们的解决方案能够通过5类,则它将是 我们客户的优先解决方案1  

    到目前为止、他们的所有解决方案至少需要通过4类  

    请帮助确认  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我没有关于 TPS92692的5类结果的信息。  这种级别的合规性将是一种系统级设计、以及如何处理针对较低传导频率的共模、屏蔽和适当滤波。  控制器(IC)可能会影响这一点、但实际上只是 EMI 设计的一小部分。

    他们是否有能力在内部进行测试?  如果他们知道他们的问题在哪里、我可以帮助他们提出建议。  他们是否拥有 EVM 并对其进行了测试?

    此致、