This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:想要制造多通道24V 串行白光灯驱动器电路、要求 μs μ s 级的开启延迟和1μs μ s -1的开启时间,精确控制的闪光灯电流高达3A

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617643/tps61196-wanna-make-multi-channel-serial-white-flash-light-driver-circuit-of-24v-demanding-for-s-class-turnning-on-delay-and-1-s-1s-light-on-time-precisely-controled-flash-current-is-up-to-3a

器件型号:TPS61196

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS61196不适用于闪存应用。 如果您可以分享有关您的应用的更多详细信息、我们可以将您引导至相应的人员、以帮助您找到合适的器件。 我将关闭此主题、请在此论坛中打开一个新主题、但未附加器件型号。