This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1401EVM (已停产)和 EM1402EVM 之间的差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617441/em1402evm-differences-between-em1401evm-obsolete-and-em1402evm

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A

在过去9个月中、我们一直在14S2P 电池组上使用 EM1401EVM 进行主动平衡。 我们只需购买一个额外的 EM1401EVM 即可完成当前项目、但我们发现1401现已停产(产品页面状态显示为"正在供货"、直到我们在一天前提交查询为止、 并且没有迹象表明它已被1402所取代)。

我们现在正处于一个困难的情况,我们无法购买1401,而且我们没有多少时间或预算来学习如何切换到1402。 我想总结一下这两个版本之间的差异、以便我们能够评估完成当前项目的最佳途径。 快速浏览后、我发现的主要差异是通信协议(1401使用的 CAN)和外部隔离式平衡源(1401中不存在)。

我非常希望及时采取后续行动、以便我们能够迅速采取行动、缓解1401的意外淘汰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    EM1401EVM 是一种较旧的设计、其许多器件不再提供。  EM1402EVM 是一种更新的设计。  两者均使用 EM1428Q 和 EM1499Q 主动电池平衡组件来演示系统。

    功能 EM1401EVM EM1402EVM
    TI 参考设计文档 TIDA-00239 TIDA-00817
    EVM 上的最大电池节数 14. 16.
    转换器 2. 1
    余额至 模块电压 用于模块间平衡的外部隔离式12V
    MCU 是的
    检测器 EMB1432 bq76PL455A
    通信 CAN 总线 UART
    软件参考 示例代码;TIDM-TMS570BMS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的比较。 由于我们在此应用中使用单个模块、外部隔离式12V 平衡源的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、
    EM1402EVM 中的外部隔离12V 电源提供了一种在堆叠模块系统中不同模块中的电池之间实现平衡的方法。 EM1401EVM 不允许在模块之间进行平衡、另一种方法是使用其他耗散方法来平衡较高的模块、或运行高模块有源电路来导致耗散。 对于单模块14S 系统、外部12V 似乎没有益处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、对于我们具有14S 单模块的应用、您是否建议断开外部12V 电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、
    在断开外部隔离式12V 电源的情况下、EM1402EVM 不会运行。 该设计的工作原理是将电池中的能量传输到外部12V 或将外部12V 能量传输到电池中。
    EM1401EVM 旨在将能量从电池传输到模块、或从模块传输到电池。 由于有2个转换器、因此从概念上讲、可以一次操作2节电池、因此我不知道该算法支持什么。
    由于 EM1401非常适合您的系统、但由于其已停产且 EVM 中存在限制、您的缓解计划似乎是设计一个开关矩阵和转换器拓扑、这与 TIDA-00239 (EM1401EVM)非常相似。 bq76PL455A 可提供 EM1402EVM 上所示的测量、并由 TMS570等 MCU 进行控制、您还可以选择支持组件。 注释的软件可能很有用、但对您的系统来说不是一个快插。