This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217C LDO3失败、但 PGOOD 信号为高电平

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617137/tps65217-tps65217c-ldo3-failed-but-pgood-signal-high

器件型号:TPS65217

我们正在测试使用 TPS65217C 为 AM3358BZCZ100供电的大量生产电路板、其中一个电路板上 LDO3的输出电压仅为0.65伏、而不是1.8V (输出没有明显短路;所有其他输出均正常)。  但是、PGOOD 引脚为高电平、表示稳压器的输出符合规格。  这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您是否看过示波器上的输出? 有时、如果稳压器发生振荡、它会提供意外的直流读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    我同意 Kevin 的观点。 我们需要看到 LDO3上电压的示波器屏幕截图、以进一步调试此问题。

    由于1.8V 至0.65V > 0.7V、这听起来不像通过二极管的泄漏路径、但很难说没有要分析的数据。

    除了查看示波器屏幕截图之外、我还想知道您已经生产了多少块 PCB、以及有多少%的 PCB 展示了这种行为。

    通常、一旦 SYS 电压高且稳定、我们就不会听到 TPS65217直流/直流和 LDO 电源轨存在很多问题。 通常、问题与 PWR_EN 不变为高电平以及 SYS 降至1.7V 左右有关、但这会导致系统中的其他电源轨变为低电平、PGOOD 变为 false。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端没有明显的噪声(小于50mV p-p)。  输出稳定为0.68V。  大约100个单元的第一个构建没有显示这种情况。  此第二批测试的10个中只有一个有问题。  我将板发送回汇编器以替换该部件。  除非我在其他装置上看到问题、否则我将假定出现零件故障或装配体问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barry、

    相关知识。 感谢您提供更多信息。

    DDR3电压为1.35V 或1.5V、对吧? PCB 上的某个位置可能存在对 DDR3基准电压的短路(1.35/2 = 0.675或1.5/2 = 0.75)?

    期待在重新组装有故障的 PCB 后获得反馈。